欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

小型平行夹具的概要和选型指南

  • 2022.09.19 17:15:16
  • 米思米
  • 2084

■小型平行夹具特长

•夹持力强、刚性高,轻便易携体积小。

•重复夹持精度高,因此减少了工件的错误供给率。

• 可与根据各工件(圆柱·圆筒·方形物件)尺寸轻松选择的卡爪配套使用。

•可直接将卡爪安装在主体上,提高了卡爪的设计自由度。

• 通过安装附件(另售),可实现与导轨一体型的气动夹具相同的安装方式。


■选型指南

•选型流程

    ① 工件的确认

        根据工件大小,确认所需行程、重量。

    ② 所需夹持力的计算

        所需夹持力是工件重量的10~20倍。

        (因卡爪部与工件的摩擦系数、形状而异。)

    ③ 型号的选择

        不同型号的夹持方法(外径夹持·内径夹持)

        夹持力因夹持点距离、使用压力而异。

        请根据夹持力图表选择型号。

•选型注意事项

    ※ 请制作轻便、短小的钩爪附件。

    ※ 外伸量不应超过各类型产品规格规定的数值。

    ※ 侧向外伸量负载会使滑动部产生扭曲,导致过早磨损。


■开闭动作

单作用型

空气从端口A进入时会推动活塞,同时驱动滚轮会推动卡爪安装部,使夹具滑动。如果从端口A排气,则通过弹簧复位。

小型平行夹具的概要和选型指南


双作用型

空气从端口A进入时会推动活塞,同时驱动滚轮会推动卡爪安装部,使夹具滑动。如果空气进入端口B,则复位。

小型平行夹具的概要和选型指南


■夹持点-夹持力数据

小型平行夹具的概要和选型指南


■夹持点-外伸量数据

小型平行夹具的概要和选型指南


■性能

小型平行夹具的概要和选型指南

■规格



■产品的构造

小型平行夹具的概要和选型指南


①活塞下降。

②斜槽向箭头方向移动。

③卡爪(附件)闭合。

④通过2个滚轮进行导向的构造。

⑤通过活塞前进、后退时的旋转,将卡爪安装部压在主体内壁上,抑制松动。


■夹持方法

小型平行夹具的概要和选型指南


■使用范例

·上下浮动机构

小型平行夹具的概要和选型指南


■安全注意事项

小型平行夹具的概要和选型指南

※请勿用于下列用途。 

    1.用作保护、管理人身安全方面的医疗器械 

    2.用作移动、运送人体的机构或机械装置

    3. 用作机械装置的重要保护零件

        本产品在企划、设计时,并未考虑需要高度安全性的用途。否则可能导致人身伤害。

※ 请勿在有易燃物等危险物品的场所中使用。否则可能导致起火,并引发火灾。

※ 严禁改装产品。否则会因异常动作而导致人员受伤、触电或火灾等事故。

※ 请勿针对产品的基本构造或性能、功能等进行不恰当的分解或组装。

※ 请勿使产品沾水。使产品沾水,或者用水清洗及在水中使用,可能会因异常动作而导致人员受伤、触电或火灾等事故。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities